This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:增益

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206990/lmh5401-gain

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH2110

您好!

你好。

我正在努力了解 LMH5401中将获得什么样的直流增益、以及如果输入是8GHz 射频信号、我可以拥有什么样的增益。

如果输入信号是-10dBm 8GHz 正弦波、偏移为20mV。 LMH5401的输出应该是什么?

请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

     直流输入共模将被 LMH5401拒绝、输出共模由 VOCM 引脚设置。  
    有关8GHz -10dBm 正弦波交流输出的第二个问题、具体取决于您在 LMH2110上设置的增益配置。 根据输入单端/差分端、您可以参考数据表7.3秒下的图56、图57和表1、表2。 请记住、在图1和图2中看到给定增益的频率响应图、您可以看到增益在8GHz 下滚降。

    此致、
    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    你好。

    您的直流输入共模将被 LMH5401拒绝,输出共模将由 VOCM 引脚设置。
    对于将被 LMH5401拒绝的直流输入共模、在低频下应该有什么样的频率响应?
    例如、如果我有一个非常低频的分量、比如1Hz、这也抑制了吗? 例如10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、 1MHz ...?  在图1和2中、一切都与直流平坦。
    此外、CM 引脚应该有什么样的频率响应? 这些因素将决定直流分量的失真。 假设我在8GHz 正弦波之上添加了一个20ns 的平方波脉冲作为 DAC 的输出。 也许我可以使用 BIAS-T 或类似的 LC 低通滤波器来提取直流分量并馈入 CM 引脚、我认为 LMH5401会产生哪种失真?
    有关8GHz -10dBm 正弦波交流输出的第二个问题,这取决于您在 LMH2110上设置的增益配置。 根据输入单端/差分端、您可以参考数据表7.3秒下的图56、图57和表1、表2。 请记住在图1和图2中查看给定增益的频率响应图、您可以在8GHz 处看到增益滚降。
    上面行中的 LMH2110是否是 LMH5401的拼写错误? LMH2110是一款 RMS 功率检测器?
    假设我具有差分输入、并具有作为评估板4V/V 的增益配置 我应该期望获得什么样的增益? 我在图1和图2中看到8GHz 时的增益滚降红色曲线约为-12dB、这意味着我只能在输出端口看到-22dBm 8GHz 组件?
    此致、
    雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    你好。

    例如、如果在差分输入端、我有一个作为连接的信号、其中包含  


    5mA 直流
    20ns 脉冲介于20ns 和40ns 之间
    通过包络调制的7GHz 射频振幅
    我应该在 LMH5401的输出中看到什么?
    此致、
    雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    你好。 想跟进客户最近的问题。 非常感谢。

    此致、
    雷·文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:
      感谢您的耐心。 我有机会在 TINA TI 中针对您提供的输入波形进行仿真、下面是增益= 4V/V 时输出的样子 适用于1GHz、7GHz  

    1GHz:

    7GHz:


    e2e.ti.com/.../sbom919b-_2800_2_2900_.TSC
    在7GHz 下、您肯定会看到增益按数据表预期下降。 我还要附加 TINA sch 文件。  

    此致、
    赫鲁日