This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8645:偏移错误

Guru**** 2930630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206893/lmp8645-offset-error

器件型号:LMP8645

LMP8645的 TI SPICE 模型是否错误? 使用 TI SPICE、我得到了一个意想不到的大偏移误差;对于 规格为 Vos = 1mV 且 IB = 23uA 的器件、我不认为会出现这种误差。

如下图所示、通过0.005欧姆感应电阻器进行高侧电流检测 时、在负载电流非常低时输出结果约为60mV。 例如、扫描 R2 (在我的下方电路中)从50欧姆向下变为1欧姆(对应于240mA 至12A 的负载电流)、输出位于 大约60mV、直到负载达到/超过大约1.5A、然后开始上升(达到82mV @ 12A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcello、

    我认为这更接近于图8-2和图8-3在低输入下的情况。  我将获得一些实验室数据、看看我可以在这里采集的其中一个单元是否出现了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能是由数据表中未包含的输入失调电流引起的。 如果我假设在无负载时获得的60mV 输出是由 器件输入上的失调电流引起的、这将达到大约12uA。 该规格表确实说明了输入偏置电流为12uA (典型值) 但我希望偏置失调电流小得多。 如果12uA 是差分偏置电流、那么这会解释60mV 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcello,

    我认为您是对的。  在拿到 EVM 后、我在实验室中看到了类似的结果、也看到了使用 VCM 时发生的误差。   

    我建议使用我们的一款较新的器件、该器件不会出现此问题。  从大多数规格中看、我会推荐 INA296A1或 INA296B1。  如果你给我更多的细节,你的要求,我想我可以提出其他建议。