This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:输出带宽小于预期

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207704/opa657-output-bandwidth-less-than-expected

器件型号:OPA657

我已经 使用 OPA657仿真和测试了 TIA 电路。 该电路是针对30pF PD 制造的

仿真结果在此处

做了2层 TIA 电路,布局接近评估板。   我 制作 一个接口电路(C1=4.7nF、C2=30pF)并使用 VNA 来测试带宽。

此处显示 VNA 结果(Cf=0.25pF)

如果我将 Cf 更改为0.1pF、则 带宽为6.38MHz。

 我想知道问题出在哪里?