This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:来自寄存器的功率测量值与计算值不匹配

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1208026/ina234-power-measurement-from-the-register-does-not-match-with-calculated-value

器件型号:INA234

INA234会在寄存器 VBUS、CURRENT 和 POWER 中返回电压、电流和功率。 电源应该是 VBUS 和电流的乘积。 而功率= 16 x VBUS x 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与电流寄存器类似、该寄存器的值需要在转换为安培之前右移4个位置、功率寄存器也需要进行相同的转换。

    这是因为功率寄存器是根据电流寄存器值在内部计算的、该值是其真实值的16倍。

    或者、您可以将 SHUNT_CAL 公式(1)的系数设置为0.00512而不是0.08192。 这样您就无需对任何寄存器执行任何位移位操作、只需将所有寄存器视为16位宽即可。 当前寄存器将自动填充为零。  

    此致、Guang