This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:有关 VOCM 引脚上的偏移的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851, INA350, INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206337/ina851-question-regarding-the-offset-at-vocm-pin

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: INA350INA849

你(们)好

我们正在设计一种新的数据采集电路、为此、我们正在考虑使用 INA851仪表放大器。

使用 INA851的原因是我们需要测量传感器输出、并消除可能的共模输入。 此外、INA851具有可驱动以下 ADC (具有差分输入)的差分输出。

即使 INA851的差分输出可以驱动 ADC 的差分输入、我们认为可能需要在 INA851的输出端添加共模。

为此、在常规仪表放大器中、建议使用 OPAMP、它会在 REF 引脚上引入偏移。 这是文献中非常常见的建议。

不过、这里也说过"电压基准器件是为基准引脚提供低阻抗电压源的绝佳选择"(INA350数据表、第25页;INA849、第20页)。

您能不能给我们推荐带电压基准的偏移配置? 在精度方面、哪一个是更好的解决方案? 是基于 OPAMP 中的 输出、还是基于基准中的输出?

对于 INA851、必须在 VOCM 引脚上施加偏移。 根据数据表第22页、用于应用偏移的 OPAMP 似乎已经集成。  因此、我们是否能够确信是否使用外部电阻分压器施加了失调电压? 还是应该添加另一个外部 OPAMP? 基于"参考"的解决方案也应该是有效的?

提前感谢您的回答

Inigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inigo、

    Vocm 引脚设置 差分输出电压 Vout_diff 的共模电压(中点)。  因此、一阶控制不会影响 Vout_diff 的实际值、该实际值只是输入电压幅度和 INA851增益的函数。

    在下面、请查找 G=1时 Vocm 的三个不同连接:

    案例1.

    案例2.

    使用基准电压可最大限度地减小 Vocm 处的误差-请参阅下文。

    案例3.

    必须对使用电阻分压器进行缓冲、从而将其输出至等于 Vos 的 Vocm 误差-请参阅下文。

    如果您仅测量 Vout_diff、则 Vocm 的确切值在上述三种情况中的任何一种都不重要、但如果您相对于 Vocm 测量 VOUTP 或 VOUTN、 在第3种情况中、您需要校准掉由运算放大器输入失调电压 Vos 引起的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marek

    非常感谢您的回答说明性

    此致

    Inigo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。 祝你好运!