This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237-Q1:有助于审查原理图设计并提供一些建议

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207532/ina237-q1-help-review-the-schematic-design-and-give-some-suggestions

器件型号:INA237-Q1
主题中讨论的其他器件:INA237
  • 帮助审查原理图设计并提供一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA237将允许为其提供3.3V...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Kai 所说的、INA237可以由低至2.7V 的电压供电、因此您可以将 INA237直接连接到3.3V 电源。 此外、数字输入电平的指定独立于 Vs、可以低至1.2V (请参阅下面的数据表摘录)、因此 如果您只是将 I2C 隔离器用于高电压电平之间的接口、则在您的情况下可能不需要 I2C 隔离器。

    I2C 地址引脚在原理图中似乎都被拉至高电平、因为 R1080和 R1173是 DNI、请注意、这将导致 I2C 地址为1000101、而不是原理图上印刷的1000000。 为了将地址设置为1000000、必须将1104和1097设置为 DNI 以将 A0和 A1驱动到地电平。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    Levi DeVries