This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240-Q1

Guru**** 2386440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207236/ina240-q1-ina240-q1

器件型号:INA240-Q1

大家好、

我在 TI 网站上找到了安全手册文档。 我将根据我的项目要求对 INA240A1-Q1 IC 进行时基故障率计算。

我需要 INA240A1-Q1 IC 的元件类型。

在该文档中、他们提到 BiCMOS 模拟混合<50V。

但在 sn29500文档中、他们提供了如此多的组件列表。

为了进行 FIT 率计算、我需要考虑哪一种??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最接近的匹配项是红色框内以黄色突出显示的内容。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。

    在哪里可以找到此 IC 和 TI IC 的此类信息?

    我在项目中使用8到10个 TI IC 组件。 它对我的项目很有帮助。

    谢谢。此致、

    Giridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giridhar、

    IC 信息被视为专有信息、在网络上不可用。 如果没有保密协议、特定数字就不会传递出去。

    如果您有多个不同类型的器件、最佳方法是与 当地的 TI 现场应用工程师合作、工程师可以 代表您收集信息。

    此致、Guang