This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:输入偏置电流降低

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207835/ina186-input-bias-current-reduction

器件型号:INA186

是否可以使用以下方法来降低 INA186的输入偏置电流...

1.是否用使能引脚禁用设备?

2.关闭引脚1 (VS)上的电源(使用模拟开关)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您是否见过数据表的图6-6和6-7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。  

    图6-7正是我所寻找的,但必须忽视它。

    那么、作为我的未来参考...禁用器件时的残余泄漏是否是由 INA186输入 ESD 保护造成的?

    此外...从 VS 引脚上移除电源轨是否会对进一步降低偏置电流产生任何额外的影响?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很高兴你发现图6和7有帮助(谢谢你 Kai !). 关于其他问题、我同意残留误差主要是 ESD 单元造成的。 但是、输入电路也可能无法完全切断。

    我认为移除电源不会有助于进一步降低 Ib。

    此致、Guang