This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:分流电压寄存器异常行为

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206692/ina226-shunt-voltage-register-abnormal-behavior

器件型号:INA226

大家好、

我的客户遇到了我们的 INA226分流电压寄存器(0x01)读回错误值。 以下是详细的验证步骤:您能帮助提供一些有关如何解决此问题的意见吗?

1、所有配置寄存器保持默认状态且尚未进行配置。

我们检测到寄存器0x01的值为0x7fff、但事实上、仪器测出的采样电阻电压仅为1.7mV。

您可以检查附件中的寄存器值。

 

2、只有寄存器1的值异常、0x02寄存器的值符合设计

3、对16个 PCS 板进行了测试、2个板测试失败。

4、X 射线检查已经完成,没有 SMT 问题。

5、已经测量了一些阻抗和电压、与普通电路板没有区别。

 e2e.ti.com/.../YP2308F4031_5F00_LMNT_2D00_A_5F00_4527.txt

序号

日期

R840

R837

R838

C322 (参考 GND)引脚1

C322 (参考 GND)PIN2

322的 C322

YP2308F403C

20230315.

0 Ω

11 Ω

11 Ω

735Ω μ A

732Ω μ A

1.7mv

YP2308F4031

20230316.

0 Ω

10.47 Ω

10.69欧姆

720Ω μ A

720Ω μ A

1.7mv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经尝试将寄存器0x0的值从0x4127 (默认值)修改为0x4527以增加平均值的数量。 没有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以改变输入电压并捕获分流电压寄存器读数?

    或者、可以取消填充两个4m Ω 电阻、并改用差分电压源。 将电压保持在±81mV 范围内、但改变该电压并捕获寄存器值。

    这应该告诉我们是否有什么东西卡住。 检查 I2C 波形也很好、只是为了确保固件报告正确。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    非常感谢您提供快速反馈。 今天我们做了更多的实验、发现问题似乎指向了芯片本身。

    1、我们  用通过测试的板更换了故障板的 INA226芯片、也更换了问题。 这也就意味着芯片本身出现了故障现象。

    2、 尽量提供不同的差分电压、在所有这些值中、0x01寄存器的值都是0x7fff

    3、I2C  波形已经过测试。 从波形可以看出、在 I2C 总线上传输的值确实是0X7FFF、CPU 正确地检索了 INA226传输的寄存器值。  

    期待收到您的 快速回复。 谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的丹贤:

    感谢您提供的数据。 我同意非常清楚的是、此问题很可能与器件本身有关。

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、您好!

    我同意你的看法。 现在证据似乎是 问题与器件本身有关。 但该故障的概率高达12.5%、我们需要进一步分析。

    1.为什么设备存在此问题? 这是 INA226的固有缺陷吗? TI 交付这些器件时是否对此进行了工厂测试?

    2. 您是否收到过其他人报告此问题的记录?

    3.这个与器件相关的问题是我们的设计造成的吗? 您能帮助我找到根本原因吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些新实验。

    1、 我们让 IN+和 IN-引脚悬空、但其他引脚与之前的原理图相同。 寄存器0x01的值接近于0。

    2、将 INA226从 PCB 上取下、测量出故障芯片 IN+和 IN-的差分电压、值为5兆欧。 对于新的 INA226、该电压为13.5Kohm。 为什么会存在这种差异?

    3、 INA226是否对上电序列有任何要求?  

    期待收到您的 快速回复。 谢谢你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danxian:

    INA226是热销器件之一、在其十多年的历史中、一直保持着卓越的可靠性记录。 我搜索了退货历史记录、只有少数退货、主要是由于 ESD 类型的损坏。

     在生产测试中很容易发现此帖子中描述的故障。 如果您愿意、可以退回一些故障器件进行验证。

    IN+和 IN-之间的差分电阻应大约13.5k Ω。

    对上电顺序没有要求。 以下摘自数据表中有关此主题的部分:

    此致、Guang