Other Parts Discussed in Thread: INA226
大家好、
我的客户遇到了我们的 INA226分流电压寄存器(0x01)读回错误值。 以下是详细的验证步骤:您能帮助提供一些有关如何解决此问题的意见吗?
1、所有配置寄存器保持默认状态且尚未进行配置。
我们检测到寄存器0x01的值为0x7fff、但事实上、仪器测出的采样电阻电压仅为1.7mV。
您可以检查附件中的寄存器值。
2、只有寄存器1的值异常、0x02寄存器的值符合设计
3、对16个 PCS 板进行了测试、2个板测试失败。
4、X 射线检查已经完成,没有 SMT 问题。
5、已经测量了一些阻抗和电压、与普通电路板没有区别。
e2e.ti.com/.../YP2308F4031_5F00_LMNT_2D00_A_5F00_4527.txt
|
序号 |
日期 |
R840 |
R837 |
R838 |
C322 (参考 GND)引脚1 |
C322 (参考 GND)PIN2 |
322的 C322 |
|
YP2308F403C |
20230315. |
0 Ω |
11 Ω |
11 Ω |
735Ω μ A |
732Ω μ A |
1.7mv |
|
YP2308F4031 |
20230316. |
0 Ω |
10.47 Ω |
10.69欧姆 |
720Ω μ A |
720Ω μ A |
1.7mv |