This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2370:替换器件

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2370, OPA863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206570/tlv2370-replacement-part

器件型号:TLV2370

是否有 TI 建议的具有正确关断引脚极性的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    您希望查找哪种封装版本的 TLV2370替代产品?

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DBV 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    重要应用需求是什么? (电源电压、IQ 等) 我之所以提出这个问题、是因为没有与 TLV2370类似的规格器件具有相同的关断引脚极性、但我们有其他器件具有相同的极性但规格不同。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要至少11V 电源、支持单位增益、并且输出电源电流至少要与 TLV2370一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    遗憾的是、我们所有大于11V 电源的关断运算放大器均为高电平有效、与 TLV2370的运行情况不匹配。 TLV9151 是最佳选择 、但需要更改关断设计。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压为5V 时、您会有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    我发现、在11V 电源电压范围要求范围内的另一个替代  产品是 OPA863、但这是我们的高速产品目录中的器件、具有不同的性能规格和相应的定价。 请注意、要启用放大器、关断引脚不能悬空、但极性与 TLV2370相同。  

    对于5V 电源电压选项、我提供了 下面 OPA310 和 TLV9001 规格的比较表。

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley