This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:测量4-20mA 时短路

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207565/ina2191-short-circuit-when-measuring-4-20ma

器件型号:INA2191

您好!

连接的电路出现异常。 一旦我将24V 连接到 S+、电源就会进入"电流浪涌保护"状态。
请你告诉我为什么会发生这种情况?

编辑了:在任何负载连接到 S1P、S2P 的情况下/不连接此负载时发生。

此致、

Cosmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cosmin:

    D1的最大反向电压为12V……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的分析。 我将移除钳位二极管、让您了解结果。

    此致、

    Cosmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kai、

    它工作起来了! 再次感谢您的支持。

    此致、

    Cosmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cosmin:

    看上去 Kai 在周末打败了我们,并得到了你需要的帮助。 请告诉我们、我们是否可以在此处提供其他帮助!