This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:浪涌测试问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207730/amc1200-surge-test-issue

器件型号:AMC1200

团队成员:

 我的客户使用 AMC1200BDUB 发现3KV 浪涌测试将记录为 C 电平,必须手动复位。  

 因此、客户尝试在 R104位置添加100Ω Ω 来修复此问题 、如果对等效输入电路做出了任何努力、或者您是否有一些意见来改进浪涌测试?

 又是个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我们讨论的是什么浪涌测试? 什么标准? 为什么是3kV 而不是2kV? 您在哪里施加3kV 浪涌? 有什么要求? 还是跨越 AMC1200的隔离层? 如果可以、如何施加浪涌? 是否已证明插入 R104=100R 能够通过浪涌测试? 或者、您是否会假设这一点?

    请提供有关浪涌测试的更多详细信息、并回答上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai:

     感谢您的评论。 我将针对这些测试详细信息进一步尝试。 但关于 R104=100R、这可以帮助客户通过测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    除了 Kai 的评论:我们通过短接高侧引脚和低侧引脚、然后将浪涌波形应用于隔离栅来测试浪涌。  

    我发现输入端有多个二极管和滤波器、我不建议使用所有这些元件、因为这些元件会由于泄漏而在测量中引入额外的误差、并可能导致浪涌波形在不同的时间到达不同的引脚。 我建议移除二极管(DV3、E5、E8)

    图32. 提供了推荐的原理图。 我建议将共模滤波电容器(C60、C61)的尺寸至少减小到差分电容器(C19)的10-20倍。  

      

    如何生成高侧电源? 净5V_G?