This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:线路输出信号放大器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207846/lmv321-lineout-signal-amplifier

器件型号:LMV321

大家好、

我的客户正在寻找放大器。

表示线路输出信号放大器

2.输出2Vrms

3.该元件是否能提供 SNR?(信噪比)

老实说、我不熟悉这个应用程序。 如果你有更好的部分,我可以推广,请告诉我。 谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    2Vrms 意味着5.66V 峰间电压? 当允许的最大电源电压为5.5V 时、这是不可能实现的。 另请注意、LMV321的输出不能一直到达电源轨。

    可以根据数据表规格并参考输入噪声电压密度和输入噪声电流密度来计算 SNR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、

    您可以从以下网址开始: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html