This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:巴特沃斯滤波器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV170, TLV9002, OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207108/tlv170-butterworth-filter

器件型号:TLV170
主题中讨论的其他器件: TLV9002OPA2990

您好!

我想在音频中使用"带通滤波器-四阶巴特沃斯"电路、该电路连接在麦克风和编解码器之间。

请参阅仿真导出的附件。

.e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_20.pdf

我已选择 TLV170并将电源电压设置为 Vcc=3.3V 和 Vee=0V (GND)。

是否有任何需要注意的事项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,Kngyeh

    由于您已将输入偏置到接地、因此该电路在单电源上会出现问题。 都超出任何输出摆幅的范围。  

    要解决此问题、可以将 V+ R 接地分离为 Vcc 电源上的1/2分压器、方法是将分压器中显示的值加倍。 然后、您还需要添加一个与增益电阻器串联的阻断电容器、以将输出引脚保持在1/2 Vs 直流电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    Michael 是对的。 您需要确保调整运算放大器共模电压、否则信号会失真。  

    此电路的另一个潜在问题是 TLV170的有限共模电压范围不能超过正电源以下2V、如数据表中所示:  

    根据您的输入信号、这将导致您的电路失真。  

    另外、如果您只使用3.3V 单电源、您为何要寻找 TLV170这样的高电压器件? 如果您仅计划使用低电压器件(小于5V)、我建议您查看 TLV9002。 如果您确实需要高电压运算放大器、那么我会推荐 OPA2990。 这是新一代 TLV170、但具有真正的轨到轨输入和输出!  

    此致、  

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kungyeh:

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../kung_5F00_tlv9002.TSC

    如果不需要最后一级输出的1.65VDC 伪接地电位、请添加一个高通滤波器以提供交流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Robert、我认为从滤波器设计工具中拿出 TLV170是出于建议、我还没有寻找过一段时间、但是那里的器件选择流程是非常原始的。 这始终是一项本质上非常困难的任务、并且通常与新产品的提供没有很好的联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、假设有一个像最佳滤波器、具有最佳选择的组件和最佳选择的 OPAMP 这样的器件、这有点幻想。 最佳 OPAMP 取决于许多因素、这是无法给出"最佳"OPAMP 建议的。 只考虑噪声、失调电压、输入偏置电流、输入电压范围和许多其他参数。 在一个对精度要求很少的电路中,选择昂贵的 OPAMP 是没有任何意义的,反之亦然-在精密应用中,选择廉价的 OPAMP 是没有意义的。 在+3V 单供电电路中、必须在+/-15V 应用中选择另一个 OPAMP。 因此、这样的滤波器工具中建议的 OPAMP 只能是一个非常粗略的建议。 现在情况变了。

    另一个问题是电阻器值。 无论您是需要低值电阻器的高速 OPAMP、还是只能选择高值电阻器的微功耗应用、乃至纳瓦级功耗应用、这都是一个不同之处。 即使在上述示例中、对于 TLV9002等标准 OPAMP 而言、R1_S2 = 301R 的欧姆值也非常低。 因此、在大多数情况下、无论如何都需要针对实际应用适当调节电阻器和电容器的大小。

    因此、从我的角度来看、我们无法推荐唯一一个最优的滤波器电路。 我认为此类滤波器工具最重要的是滤波器电路拓扑和适当的时间常数。 因此、如果我要制造这样的滤波器工具、我会使用理想的 OPAMP、并且会在第二步中推荐"合适的"OPAMP、如果是这样的话。 我将提供一些有关如何缩放滤波器组件(R x 10与 C / 10组合、例如)的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Kai  

    我已经为 Intersil 工具设置了一个自动筛查流程、在我看来、"最佳"从未出现过-我喜欢的功能和合理性。 短路

    满足 I/O 范围、  

    最少 GBP 满意

    SR 满意

    过冲没有削波

    等等  

    但这是为了进行最低到更多的设计利润选择的排名顺序、其中偏移、供应电流、价格等因素可以进行权衡。