This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:驱动容性负载仿真问题

Guru**** 2509745 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206566/ths3491-driving-capacitive-load-simulation-problem

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

THS3491的仿真通常似乎可行 、但当添加一个100pF 负载电容器和 一个1欧姆串联电阻器时、输出会振荡。   模型 具有关于对标准配置以外的其他配置进行仿真的注意事项。 如果我采用标准配置 、但添加一个1欧姆串联电阻器、然后添加一个100pF 并联负载、预计仿真是否正确?

谢谢。

选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shel、您好!

    您能否共享原理图或仿真文件?  我知道电容性负载会很容易导致稳定性问题;您可能需要查看 THS3491数据表并检查建议值和负载条件。   

    了解更多信息后、我可以查看您的电路并研究潜在的解决方案。

    本上一主题还介绍了电容负载: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/792461/ths3491-about-the-output-capacitance-and-stability

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了数据表和相关帖子。  我的原理图如下所示:

      

    我使用了高阻值电阻器和大串联电阻器来尝试调整仿真、但它仍然有效。 在我看来、这可能是一个模型问题。 我不使用 Tina、而是使用常规 Spice。 10pF 的电容也会有问题。 如果我完全去除电容器、电路将按预期工作。 实际上、即使出现了问题、但我从未在条目中看到过良好的容性负载仿真。

    谢谢。

    选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续进行此操作、我能够通过模拟 输出阻抗低于1毫欧的电源来消除振荡。 甚至5毫欧的输出出现振荡。 1毫欧似乎过低。 我希望真实器件不那么敏感?

    选择  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shel、

    请记住、10pF 电容在900MHz 时的阻抗为18欧姆、100pF 电容仅为1.8欧姆。 因此、当将此类电容器从 THS3491的输出连接到信号接地时、您会使 THS3491的输出短路。 此外、Spice 模型适合在标准应用中使用。 输出短路不是标准应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。 数据表显示使用1欧姆串联电阻驱动一个1 μ F 的电容器。 我使用10欧姆的串联电阻驱动10 pF 的电容。 放大器应该能够轻松地处理该情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shel、

    我也可以在 TINA-TI 中通过非零电源电压阻抗来确认不稳定性。

    能否详细介绍您的应用? 您的输入信号是什么? 为什么要添加100pF 的容性负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai、非常感谢您确认。 我正在使用调制的80 MHz 方波驱动一个射频 FET。 在这些频率下、FET 呈现容性负载。 只要我保持电源的极低源阻抗、电路仿真就可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shel、

    我会说、在使用非零电源电压阻抗的瞬态分析仿真中看到的不稳定似乎是一个模型问题。 无论我仿真什么电路、无论有无电容负载、只要我从零开始增加电源电压阻抗、仿真都会停止正常工作。 只有当我直接在 THS3491的电源电压引脚上添加理想的去耦电容时、仿真才会再次正常工作。

    我可以说您的电路仍然是稳定的:

    增大隔离电阻器 R1将增强稳定性:

    e2e.ti.com/.../shel_5F00_ths3491.TSC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是好消息。 非常感谢 Kai。