This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1811:极性保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1811, LM9061, TLV1812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203009/tlv1811-polarity-protection

器件型号:TLV1811
主题中讨论的其他器件: LM9061TLV1812

您好、专家!

向 CX 寻求有关此查询的帮助:

客户希望 使用 TLV1811比较器实现 ZCD (www.ti.com/.../snoa999.pdf)。 请参见所附的电路:

客户询问 Q201 FET 是否可以在24V 电压下打开? 对我来说似乎不可行、因为在外部电源(24V)之前、拉电流引脚需要更高的电势。

提问:
您能否帮助提供实现这种保护的安全设计?
另外、这里的电阻器和电容器的值是多少?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

PS:除了通过比较器 LM9061执行此安全检查之外、我还检查了另一个器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我不明白电路应该如何工作。 这是 NMOS 吗? 应如何控制栅源极电压? 什么被连接到"ex_SUP"、比较器应该生成什么信号?

    请写下几行、并说明电路将如何工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    实际上、我们正在 尝试实现相关功能、比如当外部电源开启时、电池应该被切断。

    在这种情况下、我们使用 TLV1811并根据接地来检查外部电源、然后将比较器输出馈送到 PMOS 并使其关闭。 如附件 X1和 X2中所示:

    X1:

    X2:

    客户请求有关使用 TLV1811-作为电压比较器的原理图准备方面的帮助、当外部电源打开时、它会产生 足够的输出以关闭附件中 X2文件中的 PMOS。 以及电池反极性保护。

    谢谢。
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。  

    对不起、我错过了您的帖子、明天会深入查看。 不过来澄清一下、您好像在创建一种 OR-ing MOSFET 控制器、用于在外部24V 电源和电池之间切换吗?  V_BAT 的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    谢谢你。

    是的、我们正在尝试 OR-ing MOSFET 控制。 我们计划使用的比较器是 TLV1811、并且我们计划使用8V 的电池。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。  如果在比较器未通电时向输入端施加任何电压、我的问题将出现在24V 电源之前。 什么 VCC 连接到 X1的右侧?

    我当时想、您可以尝试使用双通道 TLV1812、使用两个与此电路类似的 FET 在24V 电源和8V 电池之间切换: 带比较器的 ORing MOSFET 控制器电路(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHI:

    客户 计划使用此电路。

    您能帮助我们了解 TLV1811的原理图哪个端子连接到外部电源、该端子与接地进行比较吗? 然后生成输出。 您能帮助我们仅设计 TLV1811的应用吗?

    那将会很有帮助。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    比较器是如何开启的?  比较器是否在不同的电源上单独供电? 或24V 电源供电? 我不确定比较器是否已开启、是否在开启前向输入施加了电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    致歉 Chi:

    但是、除了客户请求  TLV1811应用设计外、仍然无法接收到客户提供的信息更新。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    可能需要更多信息、但主要思想是确保比较器在看到输入之前开启或通电。 基准电压看起来也为 GND、可能需要更高的基准电压、因此它实际上可以切换或在高于基准电压时状态发生变化。