This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:带宽

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207239/ina214-q1-bandwidth

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

大家好、

现在我的客户想使用 INA214-Q1来检测电机的电流、 电机转速基于100rpm、电流采样器方案、相电流频率约为14Hz、PWM 频率为20kHz、ADC 采样频率为20kHz、电流采样器需要满足多大的带宽?

如何计算 带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    根据您的描述、带宽需要为20kHz、加上谐波加上特定的预留。 我认为200kHz 的带宽就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试获取该 PWM 周期内的平均电流、或者是否需要更准确? ADC 会在 PWM 周期的中间采样吗?

    我同意 Kai 30Khz 是不够的。

    您可能会遇到一些来自 PWM 的共模切换问题(如果您使用电机进行内联测量)。 我们有一个解决该问题的特定器件、请参阅 INA240/241。 这些器件具有 PWM 抑制功能、适用于上述电机驱动应用。  

    此致、

    CAS