This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:模型放大错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818, OPA817, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1193418/opa818-the-model-amplification-is-incorrect

器件型号:OPA818
主题中讨论的其他器件: OPA817、 OPA656

您好、E2E 专家!

你好。

我在使用 OPA818放大器模型时有问题。 放大率不正确、相位不正确。

我从网站下载了模型: https://www.ti.com/product/OPA818#design-tools-simulation

包含 OPA818模型的 PSpice 电路是正确的、可以从以下链接下载: https://www.ti.com/product/OPA818#design-tools-simulation (器件产品文件夹的"设计和开发"选项卡)。

这意味着我需要从.OPJ 项目联系整个电路以获得相同的开环增益?

我附上了解释这个问题的截图:

e2e.ti.com/.../Screenshots.zip

此外、我还从网站下载了 opa818模型(包含 OPA818模型的 PSPICE 电路(修订版 B))
OPA818放大器有一个.OPJ 文件(Screenshot_1)。 如果我使用 obj 文件中的这个放大器、而只是将测试信号连接到反相输入和接地同相 (Screenshot_2)。 因此、我看到的环路增益与数据表中的图不同(Screenshot_4和 opa818.pdf)
我附加我为这次检查创建的工程(OPA818_alone)

问题
我想购买 OPA818来构建跨阻放大器、但在此之前、我需要对电路进行建模。 您能向我发送 OPA818的模型、我可以用它进行建模吗?
我在论坛上看到过这种情况、但对于这种放大器来说、没有合适的模型。

此致、

CSC

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我不会介绍 PSpice 模型、但 TINA 模型看起来很好、大约2.6GHz GBP

    e2e.ti.com/.../3404.Aol-curve-generation-for-VFA-op-amps-OPA818.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    你好。

    如果与 OPA817数据表中的输入参考电流噪声相关的数字是正确的?
    结果表明数字是18fA/sqrt (Hz)。 这与同一数据表中的图形无关。 我想应该有数字1.8fA/sqrt (Hz)。 现附上数据表

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CSC 将图与规格线进行协调是奇怪的。 我在 OPA656上看到了类似的东西。 如果您尝试测量此形状、则在看到任何该形状之前、所需的 R 极高、使其寄生滚降测量-必须进行模拟。 这可能是一种忽略该噪声项可能是安全的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    似乎是在200kHz 时的正确值?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

     感谢您提请我们注意这一点。 我同意上述讨论。 Kai 指出该值是在200kHz、但数据表并未明确指出这一点来表示输入电流噪声。 这是一个错误;此时应该显示 f = 200kHz、正如输入电压噪声技术规格所显示的那样。

    此致、  

    SIMA