This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:PAC1934T

Guru**** 2792525 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206622/ina233-pac1934t

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: INA3221

大家好

您能否 帮助建议类似的 PAC1934T 替代品, 需要4感官

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    遗憾的是、目前我们没有任何4通道数字功率监控器。 我们让 INA32221功率监控器采用3通道、但规格不同于 PAC1934T。  目前我们在这里最接近的交叉点是 INA233、但它只是一个单通道器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carolus

    客户使用2个 PAC1934T 来检测 Tiger Lake 平台上的6相核心电流 INA32221是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    这些器件需要进行一些权衡、但是的、2个 INA3221可在此处正常工作。 例如、INA3221上的最大总线为26V、其中 PAC1934T 可测量高达32V。 客户可能关心、也可能不关心。 他们将需要查看数据表以了解器件之间的差异、并最终决定它们是否适用于相应的用例。