This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:LM13700引脚功能和振幅限制电路

Guru**** 2373190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM13700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207244/lm13700-lm13700-pin-function-and-amplitude-limiting-circuit

器件型号:LM13700

大家好、

您能说明一下 LM13700的功能是什么或者如何使用这些引脚吗? (引脚1 2 5 7 8)

我们是否使用 LM13700来实现典型的限幅电路应用?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    产品说明书对 LM13700的功能进行了极为出色和更好的解释。 我强烈建议先阅读数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您能不能 与我们分享一下 LM13700的典型限幅电路应用?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    数据表的图25显示了一个 AGC 放大器、该放大器提供自动增益控制(AGC)并保持输出信号放大恒定。