This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:通过微控制器实现4-20mA 电流环路的 PWM 控制

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116, ISO7310-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207033/xtr116-pwm-control-for-4-20ma-current-loop-with-microcontroller

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: ISO7310-Q1

您好!


我们正在尝试开发一款4–20mA 电流变送器。 控制由微控制器发出的 PWM 信号完成。

我无法完全理解 R3 (Rin)和 R4 (Ros)的值。 我需要知道在找到电路中 R3和 R4的值时必须考虑的注意事项。 当前值是从互联网上发现的注释参考的、但我不确定它们是否正确。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    Unknown 说:
    我需要知道在找到电路中 R3和 R4的值时必须注意的事项。

    XTR116是一款具有4-20mA 电流环路发送器的2线 V 至 I 转换器、当输入电压 Viso 的范围为0-5V。  

    1. Viso 是来自 CMU GPIO 引脚 PWM_OUT 的 PWM 输入信号的平均电压。 PWM 频率越高、PWM 到 Viso 电压信号的精度就越高(0-5Vdc 与0-100%的 PWM 占空比成正比、并且使用 LPF 从 PWM 信号获取平均直流电压、占空比为50%)。

    IRET 节点是 XTR116和 ISO7310-Q1隔离器的悬空节点。 如仿真所示、XTR116的 GND 信号位于 Vloop 或者24Vdc 电源上。  

    3.应在 IRET 引脚的4.096V 下测量 V_REF 或 R4、其中 Riso = V_REF/40uA = 4.096V/40uA = 102.400kΩ Ω(需要一个精度为0.1%或更高、首选0.01%的精密电阻)。  

    4. Rset 或 R3应配置为 Viso/160uA =5Vdc/160uA = 31.25kΩ Ω (这需要使用精度为0.1%或更佳、首选0.01%的精密电阻)。  

    5. I_IN = IO + Iiso = 40uA +160uA = 200uA、其中 XTR116的电流增益为100A/A (1 + R3/R4 = 1 + 2.475kΩ/25 = 100)

    6.当 Viso = 0Vdc 时、Iout = 100A/A * Io = 100*40uA = 4mA (当没有输入信号或 Viso = 0Vdc 时)

    7.当 Viso=5Vdc 时、Iout = 100A/A (40uA + 160uA)= 20mA (当 Viso=5Vdc 时)

    8mA 至20mA 的 Iout 响应与0Vdc <= Viso <=5Vdc 的输入电压呈线性  

    e2e.ti.com/.../XTR116-03162023.TSC

    随附是有关4-20mA 电流环路变送器应用的参考信息和视频、我们包含了许多主题。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021937/faq-how-to-select-amplifiers-for-4-20ma-field-transmitter-applications

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、

    非常感谢您的快速响应和详细说明、我将设计 PCB 并执行相应的测试。

    大家好。