This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:捕获13V 信号

Guru**** 2766675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206048/lm311-capture-13v-signal

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: LM2903

团队成员:

 我的客户想要使用 LM311来捕获 MCU 的13V 脉冲正交信号,以检测高/低。

 如果 LM311的基准电压为6.5V、 它是否使用15V 单电源?  客户选择 LM311的原因是其 传播延迟时间低至 0.115us、或者我们有其他建议吗?  

太棒了!

下面附加了我们使用 LM2903时的客户波形:

 蓝色为 13V  脉冲正交信号(<10kHz) ,黄色为 MCU 所需的方波信号。 但目前有过多的杂散。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    感谢您的联系。 输入信号存在一定的噪声、因此我会添加一些迟滞、以减少您在输出端看到的抖动。 是的、LM311可以在15V VCC 单电源下工作、但要注意、输入电压范围限制为+0.5至13.5V。 是否 使用了平衡引脚和频闪灯引脚? 您是否需要接地漂移输出?  如果您能展示您的原理图、将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    会发现什么? 只有三角波? 因为 CHI 已经建议必须添加迟滞。 但是、可以在示波器图左侧看到的叠加噪声与三角波的振幅相比太高、因此必须将迟滞设置得非常高。

    为了抑制叠加的噪声并减轻比较器的触发、比较器前面的一些低通滤波可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai 这也是一个好主意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上都是建议。