This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:-in 和+in 开路→Vout=?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206577/ina149--in-and-in-open-vout

器件型号:INA149

你好、员工

我们正在评估 INA149。

请在下方确认。
评估了 INA149数据表(SBOS579B)第13页的电路配置(图43)。

当 IN 和+IN 输入端子均开路时、Vout 输出多大的电压?

根据评估结果、输出电压经确认为+13.5V 或-13.5V。

此致

自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    1. 如果按照图43所示进行配置、并且 IN+和 IN- BIN 悬空、但引脚1和5接地、我预计输出会变为0V。  您能否确认引脚1和5是否接地?
    2. 输出应该变为零的原因是电路输入由引脚5提供。  如果引脚1和5悬空、您将看到输出进入电源轨。  我认为这就是你们的情况。
    3. 您可以使用 TINA SPICE 来确认这一点(下图和 TINA 文件)。

    希望这对您有所帮助!  此致、Art Kay  

    e2e.ti.com/.../ina149-floating-input.TSC

    e2e.ti.com/.../ina149-floating-input.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kay-San

    感谢您的支持。

    REF 引脚连接到 GND。

    运算放大器输入端子和 REF 端子之间的电阻高于其他器件。

    到目前为止、我已经使用了数以万计的设备、但是这次支持的设备有3个。

    可能向器件施加了 ESD 应力。

    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cafain,

    1. 让我确认一下: 您过去使用过很多(10、000多种)设备、没有问题。
    2. 现在、您遇到了故障。  有多少设备出现故障?  在您当前的制造工厂中、有多少器件正在工作/不在工作?
    3. 如果您进行新的制造作业、并且许多器件行为不正确、则 ESD 不太可能会损坏所有器件。  如果仅为一个或两个器件、则可能发生 ESD (或其他过载)。   
    4. 您是否通过 TI 器件的授权来源购买了器件?  有些转售 TI 器件的供应商是 假冒器件。  有时、通过将 假冒  产品的包装与原装器件进行比较、您可以辨别出它是假冒产品。  例如、标记质量较差或与标准器件不同。  您是否从授权供应商处获得了这些器件?   

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好艺术圣

    1.我们目前已经交付的产品中整合了10、000多种器件。

    2.在制造过程测试过程中发现的缺陷。

    3、成熟的生产线。
    可以想象 ESD 在某个线路工艺中施加应力。
    (从那时起、已确认没有出现故障的设备)

    4.从日本授权经销商处购买。

    我们计划就是否进行器件分析事宜与 TI-Japan 协商。
    如果您将来有任何问题、敬请告知

    谢谢你。