This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:电压噪声

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206809/ina849-voltage-noise

器件型号:INA849

您好!

我想问您有关电压噪声的情况。

根据数据表规格、电压噪声随输入级增益而变化。

(图7-24、第11页)

我不明白噪声的变化原因...

你会告诉我原因,还是给我解释原因的文件?

因此、我能否理解输入级噪声是" 1nV/√Hz"、对吗?

谢谢、此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takumi:

    不要忽略词语"RTI"。 "RTI"是指"以输入为基准"。 要获得 OPAMP 输出端的噪声、请将图7-24中的噪声乘以增益。

    请记住、OPAMP 有两个不同的噪声源、输入级的噪声(1nV/SQRT (Hz))和输出级的噪声(45nV/SQRT (Hz))、请参阅数据表第6页。 当增益极低时、噪声主要由输出级的较高噪声决定、而当增益极高时、噪声性能可从输入级的极低噪声中获益。 这是绝对有意义的、因为仪表放大器通常用于极高增益的应用中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要跟进 Kai 的解释、请参阅下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai-San 和 Marek-San

    非常感谢您的解释!!

    RTI 和 RTO。 我很了解。

    此致、

    Takumi