This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226/INA233/INA300精度计算和设计估算

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA300, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206924/ina226-ina226-ina233-ina300-accurracy-calculate-and-design-estimated

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA300INA233

我想感应输出98W (20V/4.9A)、并由传感器 IC 控制在96W~100W 的范围内

这是我选择的 INA300/INA233/INA226

1. INA226和 INA233能否做到?

2.如何计算 INA226和 INA233的精确度?

3.在数据表 INA300中,我发现了精确参数

最大测量误差:5%(如何计算?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    Unknown 说:
    1. INA226和 INA233是否可以实现?

    INA226/INA233可测量的最大值为81mV、因此如果您的分流电阻器值小于16.7mΩ Ω、那么您将能够测量4.9A 的整个电流范围。 最大 Vbus 输入为36V、远低于您的预期20V。 因此、这种情况对 INA226/INA233是合适的。

    3.在数据表 INA300中,我发现了精确参数

    最大测量误差:5%(如何计算?)

    [/报价]

    好像您正在查看 INA300数据表的"选择电流感应电阻器"部分。 本例中的"最大测量误差"是一个设计约束、而不是根据器件计算出的值。 如果您需要满足特定的精度规格、则可以执行与该数据表第7.3.1节中为您的设计概述的步骤类似的步骤。

    Unknown 说:
    2. 如何计算 INA226和 INA233中的精确度?

    INA226/INA233/INA300的精度取决于许多因素、包括所选的分流电阻器及其运行条件。 您可以在 INA300数据表的第7.3.1节中看到其中一些因素。 您还可以使用此处的视频计算准确度: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html。您可能认为特别有用的视频包括 "电流检测放大器应用"部分的"如何选择分流电阻器"视频和有关"误差源"的视频。

    如果您还有关于如何使用这些器件的任何问题、请告诉我。

    Levi DeVries

    [/quote]