This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:调整高速比较器前端的信号电压

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206187/tlv3801-adjustment-of-the-signal-voltage-of-the-front-end-of-the-high-speed-comparator

器件型号:TLV3801

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

客户有一个用于计算时间差的信号。 针对 PRF 的输入信号500kHz、500MHz 带宽、30ns 最小周期脉冲信号、信号电压动态范围20-50V。现在、需要将电压范围减小到后端设备(LVDS、CMOS)可接受的范围。

TLV3801的延迟非常低、但输入信号受到电压限制。 在这种情况下、客户想知道应该在比较器的前端做什么?

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢您的联系。 可以、由于 TLV3801的输入电压受到限制、因此需要对输入信号进行分压、使其处于该范围内、这可以通过电阻分压器来完成。 假设 VCC 是5V 单电源、您可以将输入的下限设置为高于共模范围的下限(1.5V)。 下面我们举例说明。 希望这就是您要查找的器件。  

     e2e.ti.com/.../TLV3801sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的支持。

    电阻分压器是一个不错的选择、但对于500MHz 的高带宽脉冲信号、关于上升沿的信息是否会丢失太多?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    这一点很好、在高频下、寄生电容会影响分压。 您可以尝试创建一个频率补偿分压器、将一个电容器与每个电阻器并联、对其进行调整、使比率成比例并抵消极点和零点。 在低频时看起来像正常的电阻分压器、但在高频时需要一个电容分压器。