This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:默认禁用 LMH5401

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206126/lmh5401evm-lmh5401-disabled-by-default

器件型号:LMH5401EVM

大家好、

我用的是 LMH5401EVM、 正在评估此电路板。  我连接了它并使用单电源供电、并手动将 PD 引脚接地。 我仍然无法看到放大的信号。 放大器似乎默认处于禁用状态。 但是、如果我在自己的原型板上使用 LHM5401芯片以及支持电路、与 EVB 原理图并无太大不同、我就可以获得所需的输出。 我们需要在 EVM 中执行哪些不同操作吗?

谢谢。

Anurag Sarnaik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

      欢迎使用 TI e2e。 您能否检查 GND 和 V-是否短路? 请按下图所示进行连接:

    此致、
    赫鲁日