This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022AM:空载期间的输出电压

Guru**** 2872130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206761/tle2022am-output-voltage-during-no-load

器件型号:TLE2022AM

请查看所附的电路、我们看到不同温度下的输出电压会发生变化。 虽然变化较小、但对于我们的要求而言、这是不可接受的。

对于2V 输入和5V 单电源、无负载条件。 不同温度下的测量输出电压如下所示:  

环境温度(25C) 2.00328 (1)

冷(-55C) 1.99936

热(110C) 2.00075

对于2V 输入和+/-15V 双电源、无负载条件。  不同温度下的测量输出电压如下所示:  

环境温度(25°C) 2.00105 (2)

冷(-55C) 2.00083

热(110C) 2.00046.

比较 (1)和(2)时环境值出现变化的原因可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到两个问题:

    1.高源阻抗(未在原理图中显示)可能导致失调电压变化、因为输入偏置电流取决于温度。

    2.您的电路不稳定。 如果没有 OPAMP 得到补偿的负载、您无法运行双反馈稳定 OPAMP。 这可能会导致稳定性问题:

    e2e.ti.com/.../ragh_5F00_tle2022.TSC

    OPAMP 可通过以下两项更改保持稳定:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghavendra:

    环境值变化的原因可能是什么,比较 (1)和(2)

    我猜测此部件可能不会满足您的要求(采用绝对增量数字)。  

    1.根据产品说明书的配置、Vos 最大为0.5mVmax、25°C 时增益= 1。  

    2.温度系数约为2uV/C (典型值)-->对于110 -(-55)= 165C delta,在整个范围内,温度系数将高达2uV/C * 165 = 330uV = 0.330mV。  

    a.在25C 下根据您从器件2到器件1的数据:Delta 为2.000328 -  2.00105 = 0.722mV

    b.在-55C 下、根据从第2部分到第1部分的数据:Vout 分布大约为2.00083 - 1.99936 =1.47mV

    c.在110C 下从器件2到器件1的数据显示: Vout 差值约为2.00075 - 2.00046 = 0.290mV

    D.从-55°C 到25°C:温漂贡献约为2uV/C*80C=0.16 mV

    e.从25°C 到110°C:温漂贡献约为2uV/C * 85 = 0.17 mV

    尽管 TLE2022AM 的规格 的测量结果与您的设置不同(如下所示)、但这些误差将反映运行条件和器件的精度。  

    应用精度要求是什么? 您可以考虑使用零漂移精密运算放大器(低 Vos (5-10uV)和超低温度漂移系数)来构建电流源(我认为这就是您拥有的电流源)。  

    e2e.ti.com/.../TLE2021-Temp-Issue-03162023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德