This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:针对电流环路的恒定电流解决方案

Guru**** 2393475 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206700/xtr117-constant-current-solution-for-current-loop

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR111

您好!

客户 RD 调查解决方案电流环路。 频率:10kHz ~25KHz、0:33us/66us、1:66us/33us、 H:26mA、L:0mA。

目前的解决方案是使用分立式恒流电路。  已将 XTR117传递到 RD。 Rd 认为他只需要恒定电流解决方案。

对这项申请有什么建议吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTR117被 µA 成由回路供电、所以不可能低于大约130 μ A。

    XTR111能够在0mA 和26mA 之间切换、但其众多特性使得其可能并不比分立式恒流实现方案降低复杂性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    XTR111解决方案可以像 Clemens 建议的那样使用、但您需要为我们提供应用可用的电压电源和负载类型。 实际上、此应用还有其它几个 V 至 I 转换解决方案。   

    这是另一个基于 Howland 电流拓扑的示例。 我没有按照您的要求配置占空比、但它可以在频率范围内工作。 如果成本是个问题、我们还有其他精密运算放大器可供您选择。 您需要向我们提供其他设计要求。   

    e2e.ti.com/.../OPA192-E2E-26mA-Is-03162023.TSC

    此致!

    雷蒙德