This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:逆变器相电压测量

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3330, AMC1311, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206044/iso224-inverter-phase-voltage-measurement

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC3330、 AMC1311、 OPA365

您好!

我想测量逆变器的相电压值。 您能否检查 ISO224侧的原理图?  

DCLINK 的标称值为28V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ISO224B 必须测量的预期最大相电压是多少?

    我不建议将二极管(D3)连接到器件的输入端、原因有两个: 通过二极管泄漏会导致不准确、而 ISO224B 对+/-12V 输入电压具有线性响应、因此连接5V1二极管将导致输入电压不使用满量程输入范围。 该器件能够在输入端承受+/-15V 的电压、然后才会发生损坏、如绝对最大额定值表中所述。   

    如数据表电气特性表中所述、OUTP 和 OUTN 的额定输出电阻负载为10kohm。 您可能需要考虑减小 R76和 R77的尺寸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大相电压为28V。 我将移除 D3并降低 R76&R77的值。

    最后、PH_B_RTN 实际上是电源接地。 您认为测量是可以的吗? 在某些应用中、 PH_B_RTN 路径连接到开关节点。  PH_B 路径连接到直流母线。 如果 有、您能否向我发送隔离式相电压测量的应用手册或参考设计?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最大相电压为28V 的情况下、我计算出 ISO224的最大输入范围将仅为可能的+/-12V 输入范围的2.14V。 您可能还希望增加 R20的大小。  

    最好将测量节点、高侧器件接地(GND1)和高侧电压电源(VDD1)全部连接到同一节点、从而防止共模输入范围问题和/或器件损坏。 我建议将 PGND_F 连接到  PH_B_RTN。

    如果无法实现、您可能需要考虑具有集成直流/直流转换器的器件、例如 AMC3330。  

    我提供了指向我们的以下器件特定配套资料的链接:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164993/faq-isolated-data-converter-collateral-overview

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我修改了原理图中的 AMC1311、测量范围相同、为28V。 请查看原理图。 U32是 OPA365

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错!  

    施加28V 的输入电压为2.14V、线性输入电压范围为2V、因此精度为线性、但未在2V-2.14V 的电压范围内指定。如果在28V 的最大输入电压下需要达到最高精度、您可能需要稍微减小检测电阻器的尺寸。  

    根据所选运算放大器用于差动到单端转换的轨到轨输出能力、您可能需要调整 Rf/Rg 比、确保输出不会发生削波、如本文档的6号设计步骤所述: https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf

    根据设计、2.14V *(7.5/4.7)= 3.415V、超过放大器的电源轨-输出将被削波。