This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:TLV274CDR

Guru**** 2814055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219, TLV9152, TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206810/tlv274-tlv274cdr

器件型号:TLV274
主题中讨论的其他器件:TMUX6219TLV9152TLA2024

您好!

在我们的应用中、我们有4个模拟输入。 初级输入将始终出现在运算放大器输入中、但在特定情况下、我们必须切断模拟输入并将另一个模拟输入(次级)馈送到 ADC (TLA2024IRUGR)。

1. TLV274CDR 是我们用于主模拟输入的器件。

2.能否关闭馈送次级模拟输入的运算放大器?

3. 切断电源后运算放大器是否会保持高阻抗状态?

4.馈入 ADC (TLA2024IRUGR)的次级输入是否会 通过运算放大器的输出端流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于 VDD

    使用具有一个关断引脚的运算放大器(例如、2×TLV9152)、或者插入一个模拟开关(例如、TMUX6219)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    为什么不并行使用两个 TLA2024? 一个用于主输入、另一个用于"次级"输入? I2C 总线可以很轻松地支持这种并联。