This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC4502:无法记录传感器响应

Guru**** 2772575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC4502, LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205455/tlc4502-unable-to-record-sensor-response

器件型号:TLC4502
主题中讨论的其他器件: LMP7721

尊敬的 营销经理 -

我们使用 TLC 4502运算放大器并按照随附的原理图构建 pH 电路。 我们在 PPS 的帮助下测试了电路、并且完美地记录了 Value_out。

但当我们连接 pH 传感器时、我们没有获得所需的值、而是 Value_out 保持恒定或过低。

  1. 有人能帮助我们了解我们在哪些方面可能会遗漏?
  2. 此外、请指出在这种情况下、在 PCB 设计过程中必须注意哪些强制性项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么与输入和输出连接? 输入和输出端的电压是多少? (如果发生变化、则展示示波器轨迹。) 它们与您的预期有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    Unknown 说:
    是否有人可以帮助我们了解我们在哪里缺失了?

    请向我们提供 Vcc 和 pH 传感器设计要求。

    我猜是 pH 传感器的氧化还原电位超出了运算放大器的输入共模电压范围、它不会以线性方式工作。 此外、 我还需要了解 pH 传感器的类型、其输出阻抗是多少?  

    TLC4502在25°C 下具有1-60pA 的低标称偏置电流。   如果这是通用 pH 电极、则可以。 如果 pH 电极是高阻抗型、那么运算放大器可能会给电极带来负载、它可能无法正常工作。   

    Unknown 说:
    指出在这种情况下 PCB 设计期间需要注意的强制性项目?

    随附是 LM7721 IC、应用手册和 pH 电极设计指南。   

    https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/National%20Semiconductor%20PDFs/LMP7721%20EvalBoard.pdf

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp7721.pdf?ts=1678720350847

    https://www.ti.com/lit/an/snoa514c/snoa514c.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/snou004/snou004.pdf?ts=1658761475325&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!

    这些电路看起来都简单易用、但它们可能会在上电和断电或者连接和断开 PH 传感器期间出现问题。 然后、不必要的泄漏电流会流经 PH 传感器、这有可能损坏 PH 传感器。 想一想在急剧断电期间、放电电流是如何从 C1和 C2中流出的。 请记住、即使流过 PH 传感器的最小电流也会破坏它。

    因此、我会始终在极高输入阻抗 OPAMP 的输入和信号接地之间连接 PH 传感器、即使这会使电路更加复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、您好!  

    我将结束本次调查。 在我的最新回复中、我添加了另一个 LMP7721应用手册。  

    如果您有其他问题、仍可以打开该主题帖。 如果您需要其他帮助、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德