我以 xtr111的这一参考设计为基础、 此处、我将从建议的物料清单列表中取出 P 通道 MOSFET 和 PNP 晶体管、但 DigiKey 中提到的材料是缺货的。 您能否在 DigiKey 中推荐需要注意的要求以及库存中的两个组件(如果可能)?
第二个问题、我不会在 xtr111上使用寄存器和 REGF 引脚。 在这种情况下、我是应该将这两个引脚连接在一起还是将它们留空?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我以 xtr111的这一参考设计为基础、 此处、我将从建议的物料清单列表中取出 P 通道 MOSFET 和 PNP 晶体管、但 DigiKey 中提到的材料是缺货的。 您能否在 DigiKey 中推荐需要注意的要求以及库存中的两个组件(如果可能)?
第二个问题、我不会在 xtr111上使用寄存器和 REGF 引脚。 在这种情况下、我是应该将这两个引脚连接在一起还是将它们留空?

您好!
对于 P 沟道 MOSFET、主要问题是漏源极电压额定值(Vdss)和功率耗散、因为该器件将在正常运行期间传导20mA 的电流、或绝对最大值为25mA。 VSP 的绝对最大额定电压为44V、因此我们将选择 Vds 略大于此值的晶体管、以确保实现可靠的设计。 简化的最坏情况下功率耗散为 绝对最大 VSP 电压、绝对最大值为电流、或44V * 25mA = 1.1W。 同样、为了确保设计稳健、我们将选择 额定功耗比此值更高的器件。 在 Digi-Key 上提供此器件、此器件满足这些要求、 https://www.digikey.com/en/products/detail/vishay-siliconix/IRFL9014TRPBF-BE3/12396518
BJT 不会消耗太多功率、主要问题是额定电压。 Digi-key 封装此器件采用 SOT-23封装。 https://www.digikey.com/en/products/detail/toshiba-semiconductor-and-storage/TBC857B-LM/6198767
如果未使用稳压器电压、则将 REGF 连接至 REGS、将470nF 电容器接地、如 XTR111数据表的图45 (a)所示

此致、
察赫
您会建议从此列表中选择哪个 MOSFET?
尊敬的 Electronx:
以下是建议用于 XTR111当前 pmosfet 的列表。

可能可以使用 DigiKey 列表、其中一些过于冗长、但您必须在仿真中进行检查。 这些 MOSFET 需要具有低 输入 栅极电容、较低的 Rdson 电阻和相对较低的栅源电压。 Q2晶体管将提供一定的电流限制、因此 pmosfet 会受到一定程度的保护。 如果 PCB 下方没有足够的散热区域、它可能会变热、您可以考虑在 PCB 上使用2oz 铜来改善散热。
例如、这种方法可能可行、但您需要导入 pspice 模型并在 XTR111的仿真中进行检查。

如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德