This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2675:EV/EVSE HomePlug GreenPHY ISO15118充电设计中的 TI 线路驱动器 IC

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206578/opa2675-ti-line-driver-ics-in-ev-evse-homeplug-greenphy-iso15118-charging-designs

器件型号:OPA2675

您好 e2e 论坛、

对于使用用于 EV、EVSE 和/或 SE 充电设计的 ISO15118/ HomePlug GreenPHY 的客户、请注意以下事项:TI HSAMP IC 可作为电动汽车充电系统的线路驱动器来实现、无论是作为车辆上的还是作为固定充电基础设施元件。

功能强大的线路驱动器(和电流反馈放大器)器件(例如 OPA2675)具有高输出电流(OPA2675为1A)和高增益带宽积(OPA2675为730MHz)、并且有助于增强电动汽车充电设计。

主要的 HomePlug GreenPHY (HPGP) ASIC 不随附推荐的线路驱动器、也不随附单独的基本低增益线路驱动器以提供基本功能。  基元 CMOS 线路驱动器不会添加太多功能、除非 ASIC 在没有一个功能的情况下无法输出。  TI HSAMP 线路驱动器可将 HPGP ASIC 的普通输出功能转换为更强大的产品。  Qualcomm QCA700x 器件(如 QCA7005和 QCA7006)、Lumissil IS32CG5317和 VertexCom MSE1021/2 HPGP 器件是 HPGP 设计的常见考虑因素。  在 ASIC 输出端将 OPA2675添加到信号链中可提供以下功能:TI 的 OPA2675可实现更长的电缆距离、更好的失真性能以及可靠的制造和产品支持。   

  • 对于电动汽车:添加 TI 线路驱动器可实现与任何电缆长度的互操作性、不理想的充电场景或未来使用 HPGP 标准。
  • 对于 SE:电源设备的优势在于其传输距离更长、与更低 GBWP 器件相比带宽具有更好的失真性能、以及更高的输出驱动能力。

在 EV 和 EVSE 设计不断发展的过程中、需要考虑如何设计汽车和车辆基础设施:这些产品具有较长的使用寿命、需要对其进行修改或适应新技术和新挑战。  通过考虑使用 TI HSAMP OPA2675和其他线路驱动器 IC、电动汽车和 EVSE 充电设计的可靠性和寿命具有更大的潜力。

如果您对于利用 TI HSAMP 满足您的线路驱动器、电流反馈放大器或其他模拟信号链需求有任何疑问、请通过 E2E 论坛或您的 TI 销售和现场团队进行联系。   

我们很高兴回答问题、并培养将 OPA2675等器件应用到新兴技术中的热情。  我们随时为您提供帮助!

好的

Alec Saebeler

高速放大器应用工程师