This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:输出 MOSFET 选择

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206545/xtr111-2evm-output-mosfet-selection

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:XTR111

ı 所需的电路要求

VSP:16-40V
输入电压范围为0-5V
输出电流范围为0-20mA
输出最大负载电阻:600 Ω

SI3459BDV-T1-GE3

(https://www.digikey.com/en/products/detail/vishay-siliconix/SI3459BDV-T1-GE3/2441601?utm_adgroup=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax%20Shopping_Product&utm_term=&utm_content=&gclid=Cj0KCQjw2cWgBhDYARIsALggUhrfe_l0nwmpZW2hZFQwr2om_a5SN6DvvL8OEhZN-keiILMpPRBZjA0aAg4aEALw_wcB)

我选择这作为输出 MOSFET、但我担心热性能和功耗。 这个 mossfet 能满足我的需求吗?

如何找到此 MOSFET 消耗的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使只有20mA、在短路事件中热耗散也会高达40V x 20mA = 0.8W、从而导致裸片温度在环境温度范围内为110K/W x 0.8W = 88K。 因此、在40°C 的环境温度下、芯片将上升至128°C、这有点过高、尤其是在冷却情况可能会因布局不理想而降级的情况下。

    因此、如果必须承受更长的短路事件、我会选择另一个 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Kai 的观点、根据 应用中的最大电源和最大输出电流要求、在封装和热特性中选择一个 P-FET 晶体管、以便支持不会过热的最大功率条件。  以下示例:

      

    XTR111EVM 在 SOT-223封装内使用60V PFET。 如果您参阅 XTR111EVM 用户指南第7页上的 XTR111电路板布局布线、应将 P-FET 的漏极(PIN2、引脚4散热器)连接到 顶部的一个隔离式铜填充、并连接到底部的另一个隔离式铜填充以实现散热。

    谢谢。此致、

    路易斯