请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ACF2101 100pF 内部电容器的总充电容量及其最大值是多少。 电容电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Gowtham,
[报价 userid="554928" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206230/acf2101-regards-to-internal-capacitor "] 100pF 内部电容器的总充电容量及其最大值是多少? 电容器电压[/报价]Kai 向您解释了积分电容器在-15VDC 电源轨上的电压。 随附是 ACF2101能够承受的绝对最大额定值、其中包括 ACF2101能够承受的积分电容器的额定电压(可能是最小值)、而不会出现电介质击穿、绝缘 标点符号/电弧或损坏。

如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德