This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:涉及内部电容器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206230/acf2101-regards-to-internal-capacitor

器件型号:ACF2101

100pF 内部电容器的总充电容量及其最大值是多少。 电容电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当左端子连接到 OPAMP 的输入并位于虚拟接地、而右端子连接到 ACF2101的输出、并且通常能够在建议的负电源电压为-15V 时发出-13.5V 的电压时、13.5V 会位于该内部电容器上。

    这可以回答您的问题吗? "你在担心什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gowtham,  

    [报价 userid="554928" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206230/acf2101-regards-to-internal-capacitor "] 100pF 内部电容器的总充电容量及其最大值是多少? 电容器电压[/报价]

    Kai 向您解释了积分电容器在-15VDC 电源轨上的电压。 随附是 ACF2101能够承受的绝对最大额定值、其中包括 ACF2101能够承受的积分电容器的额定电压(可能是最小值)、而不会出现电介质击穿、绝缘 标点符号/电弧或损坏。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德