This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:射频电流共模 EN61000-4-6问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358A, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206470/lm358a-problem-with-rf-current-common-mode-en61000-4-6

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件: LM358

您好、专家!
你好! 我是代表客户发布此帖子。  

我的客户正在将您的 LM358A 用于高容量水箱液位传感器中。
在测试射频共模时(符合 EN 61000-4-6标准)、水箱液位不能正常工作:输出值错误、并且未达到允许限值。
输出通常为0V、但当我施加干扰时、值会变为5V。
您能帮助我改进布局吗?

在随附的文件中、您可以看到此水箱液位传感器的布局。

感谢你的帮助  

此致、
Jonathan
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    这不是 LM358本身的故障、而是整个设置的故障。 您必须加强设置才能符合 CE 标准。

    将电路放入法拉第笼中、并将其连接到电缆入口点的信号集线器。 使用屏蔽电缆、将屏蔽件360°连接至电缆入口点处的法拉第笼。 在+5V 输入和信号输出端安装 π 型滤波器、并将滤波电容器接地和信号直接连接到电缆入口点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:  

    除了 Kai 的评论,如果你没有接触屏蔽电缆,或者如果电缆长度真的很长,我建议编织电缆。  
    另外、如果您具有不同的运算放大器、则可以使用该放大器进行测试、以验证问题是系统还是被测器件。  
    但我同意 Kai 的说法、辐射发射通常是设置。  

    祝你一切顺利。
    Carolina