This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904AVQPWRRB 电源电压

Guru**** 2500465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205716/lm2904-lm2904avqpwrrb-supply-voltage

器件型号:LM2904

团队成员、您能帮我解决这个问题吗?  LM2904AVQPWRRB 的额定电源电压是多少。 在客户用例中、Vsup+最大值为19V、Vsup-最大值为-9V、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPN LM2904AVQPWRRB 不存在。

    OPN LM2904AVQPWR 将属于 GPN LM2904V、支持高达30V 的电压、因此19V + 9V 就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢~