This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324-N:LM324AN/NOPB 和 LM324N/NOPB 之间的差异

Guru**** 2571465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324A, LM324-N, LM324B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206256/lm324-n-difference-between-lm324an-nopb-and-lm324n-nopb

器件型号:LM324-N
主题中讨论的其他器件:LM324A、LM324、 LM324B

团队、您好!  

客户希望在其新项目中使用 LM324AN/NOPB 或 LM324N/NOPB。

您能否就以下2个问题发表您的评论?

1.您能告诉我们 LM324AN/NOPB 和 LM324N/NOPB 之间的区别吗?

2.您是否有  LM324AN/NOPB 和 LM324N/NOPB 的替代方案? 我认为这些器件非常旧、因此如果您有更新的器件或推荐的器件、我想建议替代器件。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 版本具有更好的电气特性(更低的失调电压、更低的偏置/失调电流);比较了数据表的第6.5和6.6节。

    LM324-N 已从 National Semiconductor 收购。 TI 的 LM324/LM324A 是相同的、但成本更低。

    PDIP 包中不提供较新的 LM324B。 这封装真的很必要吗?