This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:仿真与预期结果不匹配

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, TL331, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205704/ina333-simulation-not-matching-expected-results

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: TL331TLV3501

我将在 TINA TI 中仿真 INA333。 放大器将检测到惠斯通电桥。  

我的电路会产生0.06V 的差分电压。 预期输出为:  + ref

其中:  

增益= 1+ 100k/5.36k = 19.65

因此、Vout = 19.65 * 0.06V + 1 = 2.179V。

此电路在输入端包含一个常见的噪声滤波器。

此外、R12和 R15旨在使信号保持远离电源轨。

我的原理图中是否有错误?

e2e.ti.com/.../INA333-Test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    Unknown 说:
    我的原理图中是否有错误?

    以下 是我的评论:

    1.我始终从我们的网站下载最新的 PSpice 模型。 PSpice 模型于2011年发布。 我认为旧的 INA333的模型还可以、但原理图应将 Vin+连接到顶部、将 Vin-连接到底部。 换句话说、Vdiff 输入应为正以实现单电源轨配置。

    https://www.ti.com/product/INA333#design-tools-simulation

    2. REF 引脚需要低阻抗节点,如下面的仿真所示。 当分压器放置在 Ref 引脚上时、它将干扰 A3差分运算放大器的增益平衡并导致输出误差。 因此 REF 引脚需要是低阻抗节点(拉电流/灌电流处于低阻抗输出)。   

    3.基于仿真的差分输入电压为64.42mV、请参阅随附的文件。  

    4. VCM 输入电压配置正确、但您可以考虑简化配置。  

    请下载模拟工程师计算器、它可能会帮助您配置仪表放大器和其他 TI 产品。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    下面是 Tina 仿真文件。  
    e2e.ti.com/.../INA333-Test-03132023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond、您是对的、新的模型解决了这个问题。

    我可以再提一个问题吗? 我正在尝试在 INA333的输出上添加一个简单的比较器。

    我正在使用 TL331 (实际上是使用 TL391进行设计)、但在使用3V 电源的情况下似乎无法正常工作。

    我将使用两个100k 电阻器创建1.5V 作为比较器基准点。

    它在正确的点切换、但从1.5V 切换到1.5V、而不是从0?

    e2e.ti.com/.../Sensor-Interface-Sim-_2D00_-Resistor-Ref.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    我认为您需要改为选择一个低电压比较器。 它与 TLV3501比较器配合使用。 TL331或 TL391无法用于3Vdc 电源轨、请参阅下面的 VCM 比较器要求。  

    e2e.ti.com/.../Sensor-Interface-Sim-_2D00_-Resistor-Ref-03142023.TSC

    我提到、您必须为 Ref 引脚使用低阻抗节点。 运算放大器的 Vout 和带隙基准都被视为低阻抗节点。  

    您应该能够在 TI 网上商店中找到我们的比较器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html?keyMatch=TI%20COMPARATOR#sort=p358min;asc

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德