This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:电压跟随器电路误差

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1204670/opa2365-error-on-voltage-follower-circuit

器件型号:OPA2365

您好、团队成员:

我的客户正在对  电压跟随器电路上的 OPA2365进行评估。 在评估中、观察到了输出误差。

您能不能告诉我您的知识、解释原因并对减少误差进行反计划?

测试条件:VPP = 1.28V、80kHz 信号、直流偏移= 1.2V

结果:VPP = 1.32V (错误率= 3%)

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    工作应该非常出色:

    e2e.ti.com/.../shotaro_5F00_opa365.TSC

    请展示您的电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San:

    您是否在 TI.com 上使用最新的模型?  您的模型版本和仿真器可能会影响您的结果;Kai 的电路可以正确仿真。

    当前模型可在以下位置找到: www.ti.com/.../OPA2365

    请提供有关您观察到的错误率的任何仿真文件或数据。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kai-San、 Alec-san、

    感谢您发送编修。 该误差似乎是测量误差。 这会导致与客户进行沟通。

    运算放大器增益误差、偏移等引起的缓冲器电路误差 非常小。  您认为我们不需要担心 缓冲器电路中的增益误差、对吧?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    我认为可以排除 OPAMP 的增益误差。

    但要进行详细分析、我们需要查看原理图并了解有关应用的更多信息。 我们需要了解运算放大器在输入和输出端是否在其线性工作范围内运行。 我们需要看到输入信号形状和输出负载。 我们需要知道源阻抗。 例如、高源阻抗与 OPAMP 的输入电容相结合可能会导致不必要的低通滤波。

    因此、我们肯定需要更多的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    我们可以为您提供有关您的应用和电路的更具体细节方面的最好支持。

    此致!

    ALEC