This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1391:共模输入电压范围的温度依赖性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1391, LM393, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205823/tlv1391-temperature-dependance-of-common-mode-input-voltage-range

器件型号:TLV1391
主题中讨论的其他器件: LM393、 TL331

您好!

我们想知道 共模输入电压范围与温度之间的详细关系。

数据表中 写下了25度条件下的共模输入电压范围和全范围。

我们需要在0至60度的温度条件下使用 TLV1391。

您能否提交  温度条件下共模输入电压范围的数据、0至60度?
此致、

育也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikuya:

    我想它与 LM393数据表第8.2.2.1节中所述内容类似:

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikuya-san:

    我们在此旧器件上没有该数据详细信息。

    但由于它是双极器件(36V TL331的5V 版本)、因此行为是类似的。

    请参阅 LM393系列应用手册、特别是第2.2节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    共模范围随温度的下降而减小-所以冷时共模范围更差。

    Vcc-2V 限值相当保守、包括温度影响。