This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:确认是否损坏

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205941/lm2903-confirm-whether-it-is-damaged

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:LM393

VCC 由5V 电压供电、PIN6连接到 GND。 当传感器没有信号输出时、PIN5的电压为0.569V、PIN7的电压为5V;当传感器有信号输出时、PIN5的电压变为-0.591V、但 PIN7仍然为5V、没有变化。 您能否确认 IC 是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、您好!

    -0.5V 输入(引脚5)会偏离输入电压范围、并可能导致错误输出。这种设计不好...

    电流似乎受到了足够的限制、因此我怀疑是否存在任何"损坏"、但它无法正常工作。

    请尤其参阅 LM393系列应用手册的第2.6节。

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    我们唯一可以保证的是、输出在该状态下会是不确定的。