This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:输入电压高于规格值时的输出行为、例如11.7V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205786/opa2188-output-behavior-when-input-voltage-is-higher-than-specification-such-as-11-7v

器件型号:OPA2188

您好!

我的客户已将"放大器电路(AMP)上的 OPA2188输出"与"电压跟随器电路(VF)上的 OPA2188输入"连接。

当 OPA2188电源电压±12V 时、OPA2188 (Amp)输出11.7V (典型值)。  但是、OPA2188 (VF)输入为10.5V (最大值)。   如果 OPA2188 (VF)输入电压为11.7V、OPA2188 (VF)输出什么电压?   请告知我们。  
特别是,我们想知道此输出是否大于10V。  请告知我们。

谢谢、此致、
服部美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Motoyasu:

    数据表的第8.3.3节说明了会发生什么情况。

    在任何情况下、您都将保持 OPAMP 的线性输入电压范围、因此 OPAMP 的性能可能会严重下降。 在电压跟随器的输入端使用一个简单的分压器即可轻松避免这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2188的最大输入共模电压低于 Vcc 1.5V -请参阅下面的。

    因此、我怀疑您的客户施加高于10.5V 的输入电压、这将 导致低于正轨(11.7V) 300mV 以内的输出崩溃。