This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393PW 与 LM393PWR 的区别在哪里?

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393LV, TLV9022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1203403/lm393-what-s-the-different-between-lm393pw-and-lm393pwr

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:TLV9022

您好!

作为主题、有何不同?

这两个器件是否可以共享同一个设计(相同的 BOM 和电路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PW 器件以管状、PWR、卷盘封装。 芯片是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  

    希望这可以回答您的问题、Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    您能帮助仔细检查下面的电路吗?

    客户报告某些 RMA 问题、针脚1上没有输出。

    唯一的变化是它们使用 LM393PWR、而不是 LM393PW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393没有轨到轨输入;它需要2V 的正电源余量。 因此在采用3.3V 电源时、输入信号必须低于1.3V

    请改用 LM393LV 或 TLV9022。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    如果输入信号高于1.3V、会发生什么情况?  当 IN+高于 IN-时无输出响应?

    客户需要调整输入信号分压器底部电阻、以确保通过输入引脚的所有电压低于1.3、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于1.3V 时、无法保证正常运行。 (实际上、只有一个高于1.3V 的输入可以正常工作、但性能会降低。)

    调整分压器。 但引脚2没有底部电阻器;使用 LM393LV 或 TLV9022可能更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    对于余量2V 酌情决定或规格、我可以在数据表中找到吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此外、产品说明书的第8.2.2.1节包含有用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    请参阅 LM393系列应用手册。 这应该能回答您的问题。

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    如前所述、我们建议将输入电压保持在 Vcc-2V 以下或使用 LM393LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的所有支持、我将与客户沟通并帮助他们解决问题。