This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:确认电路并向 I/O 添加滤波器

Guru**** 2515800 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205625/xtr111-confirming-the-circuit-and-adding-a-filter-to-the-i-o

器件型号:XTR111

ı 所需的电路要求
输入电压范围为0-5V
输出电流范围为0-20mA
输出最大负载电阻:600 Ω

有没有我遗漏的点或建议?  

 我使用的 P 沟道 MOSFET 和 PNP 收发器是否适用? 如果您建议的配置可以提供更好的结果、那就太好了。

我是应该将连接到输出端的肖特基二极管的阴极端直接连接到 IC 的 VSP 引脚、还是应该将其连接到去耦电容器的第一部分(在 PCB 上按顺序连接)?

我是否需要在 VIN 引脚上添加滤波器?

我希望这个电路输出非常精确、我要用这个电阻器代替、我要再次检查电阻器的温度系数

www.digikey.com/.../4231397

电阻、SMD、2.5KOHM、0.01%、1/10W、0805  
或者有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Electronix、

    Unknown 说:
    是否有我遗漏的点或建议?  [/报价]

    基于 Imax = 20mA 和600Ω μ A 最大值 负载时,VS 电源轨电压需要> 20mA* 600Ω= 12Vdc +架空电源轨-->如果 Vs = 24Vdc 作为单电源轨,则会很好。  

    以下是 XTR111的 EVM 原理图捕捉:

    如果您建议的配置可以提供更好的结果,那就太好了。
    Unknown 说:
    我是否需要向 VIN 引脚添加过滤器?

    请参阅 XTR111的 EVM 用户指南。 请参阅随附的仿真。  

    电阻 SMD 2.5KOHM 0.01% 1/10W 0805良好。 2.500kΩ 电流为20mA 时、μ C 上的功耗约为2.500kΩ*(2mA)^2 = 10mW、处于0.1W 范围内。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou048c/sbou048c.pdf?ts=1678745177365&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    e2e.ti.com/.../XTR111-0_2D00_5-0_2D00_20mA-03132023.TSC

    输入 LPF 滤波器的实现就可以了。 由于我不知道 XTR111的 Vin 信号类型和输入频率、所以我无法评论。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]