This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B:INA296B1

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205088/ina296b-ina296b1

器件型号:INA296B

您好!

在我们的应用中、INA296B1用于在不同的情况下检测低侧分流器上的电压、 但是、电池(在低侧具有分流器)进行切换并串联到另一个 高压偏置(高达70V)、因此 INA296是非常好的 IC、因为它能够检测所有 CM 电压范围内的双向电流。 在一个时隙中、它感应其他时隙中接近接地(低侧)的电流、系统切换并将该部件连接到高电压偏置、然后 INA296感应 CM 电压为70V 的电流。

我的问题出现在 反向负瞬态电压(由于功率 FET 开关断开电源环路)。 此时、我将在分流器上的负电压上升到-60V 并持续~50ms、这会立即损坏放大器。 我的问题如下:

1.是否可以在分流器和 INA296输入之间添加串联电阻器、以便可以增加保护 TVS 二极管、从而钳制 INA296输入端的负电压

2.是否有其他建议可以保护 INA296免受反向电压的影响(再次降低到-60V)。 是什么? (考虑到电流在低侧和 各种 CM 电压下测量、具体取决于系统工艺。

谢谢

安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    您能否给我们提供一个示意图或至少一个方案、说明电池是如何连接和切换的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    Unknown 说:
    1. 是否可以在并联和 INA296输入之间添加串联电阻器、以便可以增加保护 TVS 二极管的功能、从而钳制 INA296输入端的负电压

    这是可能的、但是、由于偏置电流进入输入引脚、这些额外的电阻器将导致更大的误差。 我们有一个参考设计、用于描述链接的此解决方案 纹波 但是,此解决方案是为瞬变创建的,比在50mS 时要短得多。

    Unknown 说:
    2. 是否还有其他建议用于保护 INA296、防止其受到反向电压的影响(再次降低至-60V)。 是什么? (考虑到电流在低侧和 各种 CM 电压中测量、具体取决于系统工艺。

    如您所述、为您的设计添加 TVS 二极管可能有比添加 TVS 二极管更好的解决方案。 您能否提供原理图以便我们调查其他解决方案?

    谢谢。

    Cierra