This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA321:放大问题 uA

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: INA321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1205282/ina321-amplification-issue-ua

器件型号:INA321

您好!

我被要求查看使用 INA321EA 的方案。

问题在于、INA321的输出在生产中不同的印刷电路板上并不总是具有相同的输出电压。 该元件用于测量流经 R4 (100欧姆)的电流(最大7uA)。电路已在 PSpice 中进行了仿真、但此处的结果与实际结果不同。 (按照 INA321EA 最大值 输出= 350mV)

这里是否有可能出现错误、以及未实现 INA321的输入失调电压。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joris:

    将 INA321的内部输出 A2强制一直降低到0V、而 INA321无法做到这一点:

    您最好引入合适的伪接地、此处为0.5V (只是一个示例):

    e2e.ti.com/.../joris_5F00_ina321.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA321 的输出会发生变化、因为您的差分输入电压与 INA321输入电压偏移的幅度相同、即 Vos=+/-1mV。   由于电路的增益较高(G=~218)、因此您必须 校准输入失调的影响 -见下文。 这也是您需要使用 Vref>325mV 的原因、因此输出 Vout 绝不会 低于负电源轨以上50mV 的最小线性范围。

    e2e.ti.com/.../joris_5F00_ina321_2B00_Vos.TSC